陶瓷电容器的FAQ

安装

片状多层陶瓷电容器的涂层和模制有哪些注意点?

  1. 固化处理过程中,树脂热收缩应力可能会致使电容器产生断裂。
    这种应力受树脂量和固化收缩力的影响。
    选择固化收缩小的树脂。
    涂层树脂或成型树脂和电容器之间的热膨胀系数差异,可能会导致电容器损坏或变差,例如断裂或剥离,并导致绝缘阻抗变差或介质击穿。
    选择热膨胀系数尽可能接近电容器热膨胀系数的树脂。硅酮树脂可用作内涂层,以缓解应力。

  2. 选择吸湿较少的树脂。
    在高湿条件下使用吸湿树脂,可能会致使电容器绝缘阻抗变差。
    所有环氧树脂都可用作吸湿较少的树脂。

  3. 含有卤素和有机酸的涂料会导致外部电极腐蚀。请勿使用强酸性涂料。

其他警告/注意事项请参考此处。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。