请输入产品型号或部分型号。
JIS规定的温度特性的公共标准记号“B”,可以单独决定施加电压时的静电电容变化率。 Murata在施加1/2×额定电压时的静电容量变化率由以下规定确定。
B1:+10%/-30%以内 B3:无规定
有关详细信息,请参阅此技术文章。
事例
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。