陶瓷电容器的FAQQ请告知电容器的发热特性及测量方法。

A
随着电子设备的小型化、轻便化,元件的贴装密度也随之变大,但同时放热性会变差,设备温度容易上升。特别是功率输出电路中元件的发热对机器温度上升有极大的影响,当电容器用于大电流应用时(用于平滑开关电源、用于高频功率放大器的输出耦合等),电容器的损耗部分导致电力消耗大,不能无视它自身的发热。因此,需要在不影响电容器可靠性的范围内,抑制其温度的上升。

发热特性测量系统等详情请参考此处。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。