陶瓷电容器的FAQQ为什么陶瓷厚度变薄,但静电容量却增加了?

A
根据C=ε×S/d的公式,增加电容器的静电容量的方法有如下三种。

  1. 扩大ε(介电常数)
  2. 扩大S(电极面积)
  3. 缩小d(介电体厚度)

1,2给人以比较直观的印象,而关于3,一般会以为介电体越厚,存储的电荷越多,而事实却恰恰相反。
这是因为电荷存储于2个电极中,并非存储于介电体中。

请参照以下网页。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。