请输入产品型号或部分型号。
自2016年4月起,一般用多层陶瓷电容器GRM系列(额定电压100V以下)的性能、试验方法适用于以下认定标准。
根据认定标准,变更了一部分试验方法(条件)和保修内容。但是并没有放宽保修条件。详情请参照表1、表2。
详细规格列表请参照产品检索页面的检索结果、PDF数据表以及产品详细页面详细规格表。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。