陶瓷电容器的FAQ

安装

如何防止片状多层陶瓷电容器的弯曲裂纹?

如使用适当的片状多层陶瓷电容器,完全不会出现裂纹(开裂)。但陶瓷是和茶碗、盘子一样为烧制而成,因此如施加过度的机械应力,则会产生裂纹(开裂)。
为了防止弯曲裂纹的产生,有基板设计和工程管理两方面的对策。

请参照以下网页。Link


【关联资料】
> my Murata - Capacitor site "片状积层陶瓷电容应用手册 -耐基板弯曲性"
(需要使用公司邮箱地址来创建和登录账户以及获得各Site的使用申请和会员资格)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。