陶瓷电容器的FAQQ考虑更换成小型(0201尺寸(英尺)等)片状多层陶瓷电容器时,是否有电路板设计方面的注意事项?

A

在只改变焊盘尺寸的条件下从0603尺寸(英尺)或以上的片状多层陶瓷电容器(MLCC)更换成0402尺寸(英尺)或0201尺寸(英尺)时,因电路板弯曲导致发生开裂的风险会有所增加,请加以注意。

有关这种风险增加的机制和安全使用上的对策,我们总结了以下内容。
为了安全使用电容器,请您务必阅读。


「有关片状多层陶瓷电容器小型化的注意事项〜对电路板设计的要求〜」



【内容】
  1. 引言
  2. 0201/0402/0603尺寸(英尺)耐基板弯曲性对比
  3. FEM解析
  4. 变更配线宽度的对策
  5. 变更配线引出方向的对策
  6. FEM解析总结
  7. 0201尺寸(英尺)基板配线厚度的耐基板弯曲性的比较
 


<相关材料>

根据印刷电路板的布线宽度,对MLCC施加的应力会如何变化?电路板的弯曲方式、扭曲速度会对开裂产生什么影响?

有关在元件布局和生产工序设计中抑制MLCC开裂的措施及其效果,可以免费下载结合村田进行的实验和仿真进行说明的材料。

myMurata-Capacitor site (电容器网站)“应用手册 - 抗印刷电路板弯曲性”

※会员制门户网站“my Murata”需使用专用账户登录。


<相关链接>
关于my Murata

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。