硅电容器的FAQ

安装

可以使用铝线进行引线键合吗?

如果电极为铝精加工则可以。如果是标准的金精加工,则推荐使用金线。 关于详细信息,请参见安装指南“Murata_Main_Assembly_reccomendations-April_2017”。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。