硅电容器的FAQ

标准品

请告诉我怎么读部件号。

Si电容器的型号用15位英文字母和数字表示。
第1至6位表示系列名称,第7至8位表示BDV,第9位表示尺寸,第10至12位表示容量值,第13至14位表示包装方式,第15位表示精加工。
特别要注意的是,电容值的表示方式与MLCC不同。
详细读法请参阅以下内容。

请参考本料号表 >
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。