硅电容器的FAQ

标准品

是否可以将标准品的上下电极颠倒使用?

尽管硅电容器没有极性,但是不能颠倒使用,因为上下电极品的上面电极用于引线键合,下面电极用于导电性粘接剂和焊锡膏。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。