Digital Panel Meters FAQ

Topic: AC Ammeters

Can I use the same ac power source that’s powering my load to also supply operating power to your ac ammeters’ TB1 A and B terminals?

Yes, but only if the ac source complies with the ammeters’ input ratings printed on its label.
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。