电感器 (线圈)的FAQQ请告知高频电感器的选择方法。

A
本公司的电感器可通过3个方法进行选择。
  1. 通过产品规格选择
  2. 通过产品阵容选择
  3. 通过与同行业型号的交叉引用进行选择

1. 通过产品规格进行选择时
①请确认使用用途。
②请输入必要的电感值和产品尺寸。
③请确认额定电流值小于使用电路流通电流值。
④对Rdc和SRF有限制时,请输入限制信息。

Inductor_Chip_FAQ_Char_9-1


2. 通过产品阵容进行选择时

请通过选择工具的选项卡选择使用用途(一般用_小型、一般用_大型、车载用)

请通过显示尺寸和Q值的选择工具,根据允许尺寸和Q特性选择合适的产品阵容。
选择产品阵容后,请选择必要的电感值。
请确认选择的电感值的额定电流值小于使用电路流通的电流值。

3. 通过同行业型号的交叉引用选择时

请输入同行业型号,检索对应的本公司型号。

考虑与同行业产品进行替换时,注意事项如下所示,请参考。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。