请输入产品型号或部分型号。
在一般高频电感器中主要使用E12体系和E24体系,本公司的高频电感器为提高匹配电路的便利性,使用更加小分布阶层的电感值,在滤波器型LQP系列中,将小于4.3nH电感值的标准0.1nH分布阶层的商品列入产品阵容。
此外,绕线型电感器LQW系列能够对应比标准分布阶层还要小的阶层。
LQW15AN_80系列拥有100多个电感值分布的产品阵容。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。