加速度传感器的FAQQ如何测量方向?

A
上下传感器的计测方向与重力方向平行。水平传感器的计测方向与重力方向直交。测量方向因产品系列而异,例如SCA61T和SCA610系列的测量方向与安装面平行,而SCA620和SCA820系列的测量方向则与安装面直交。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。