加速度传感器的FAQ

特性

如何利用加速度传感器测量倾斜?

加速度传感器检测倾斜,也就是重力(DC响应) ;倾斜传感器则检测加速度。如果将加速度传感器当作倾斜传感器使用,将对测量方向的地球重力成分进行测量,并输出倾斜角的正弦函数(asain)。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。