加速度传感器的FAQQMurata ElectronICs Oy的数据表中记载的双轴倾斜传感器的交叉轴灵敏度最大为5%。如何测量、校正其影响?

A
将2台Murata ElectronICs Oy的倾斜传感器相互垂直地安装到PCB上,可以比较向一方的轴向倾斜时2台的输出。另一方轴的传感器为控制传感器,可以根据控制传感器输出的变化了解其他轴误差。最简单的校正方法是改变传感器的安装位置后测试,确定尽量减少其他轴影响的理想的位置。

其他轴的校正方法的详情,请参阅应用注释32(PDF: 125KB)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。