AMR传感器(磁性开关)的FAQQ震动

A
  • 刚打开或关闭后短时间内反复打开和关闭的状态。
  • 虽然AMR传感器中无震动,但偶而会因电源或电容器的有无导致发生与震动相似的动作。

    • 该现象表现为因一次端电压偏高,所以会利用电阻对AMR传感器的电源电压进行分压调整。
    • AMR传感器附近没有电容器
    等。

    在AMR传感器的内部间歇动作过程中,有时消耗电流会瞬间增大。若此时电源剩余不多,电压可能会暂时下降,从而导致无法正确输出。
    并且,这种情况在即将打开的磁场中发生的可能性较大。
    可能会发生类似震动的反复Hi和Lo的动作,敬请注意。(需要采取不分压或将较大的电容器放在附近等措施。)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。