AMR传感器(磁性开关)的FAQQ什么是Hoff?

A

Hoff是关闭AMR传感器的磁场强度。

数据表上的数值为一定条件下关闭该产品的磁场。
Hon和Hoff的值之间存在1~2mT左右的偏差,而AMR传感器产品则存在灵敏度波动。虽然每个AMR传感器的灵敏度是固定的,但量产产品时,Hon和Hoff之间会混有会打开和会关闭的传感器。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。