AMR传感器(磁性开关)的FAQQ透磁合金

A
  • Ni-Fe的合金。
  • 具有当接收来自特定方向的磁场时电阻值发生改变的特性。AMR传感器就是利用此特性执行磁力开关动作的。根据磁场的强度和磁力线的方向,电阻值最多会改变3%左右。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。