AMR传感器(磁性开关)的FAQQ传感器的选择方法

A
  • 请整理希望导入AMR传感器处的磁铁移动与AMR传感器之间的位置关系。

    检测方法大致可分为以下两种:
    • 打开/关闭及位置检测:磁铁与AMR传感器的距离发生改变(磁力线的强弱)
    • 旋转检测:磁铁方向发生改变(磁力线的方向)
  • 关于磁铁移动与AMR传感器的位置关系方面适用的AMR传感器的候选产品,请参考选择指南。
    请从此处选择电源电压、响应频率(磁铁移动较快时为频率较快的类型)、消耗电流(希望通过电池驱动抑制消耗电流的类型)。
  • 请利用仿真工具确认传感器是否会根据磁铁和AMR传感器的位置关系进行ON/OFF的切换。虽然仿真工具未能包含所有动作模式,但我们会附赠仿真工具的使用方法和适用事例说明书。
    仿真工具会通过任意长方体磁铁中的磁铁和AMR传感器的位置关系简单显示ON/OFF的参考值。
    (仿真工具仅提供参考位置,请务必通过实机进行确认。)

    AMR仿真工具

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。