倾斜传感器的FAQ

操作电路

追加电容器后,是否可以降低SCA61T的频率响应? 而且,使用高阶低通滤波器等追加电子元件,是否能够降低频率响应?

是的,可以给传感器输出追加主动或被动滤波器。输出的电阻和容量负荷必须在指定范围内。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。