倾斜传感器的FAQQ有没有在±0.1g的测量范围内线性误差在0.5mg以下的倾斜传感器? 温度会引起线性变化吗?

A
还有特性比0.5mg更好的传感器。如果需要数据等,请向本公司咨询。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。