倾斜传感器的FAQQ什么是交叉轴灵敏度(横轴)?

A
交叉轴灵敏度表示来自测量轴以外的加速度的影响。例如相对显示当X轴方向为检测轴时,对于来自Y轴和Z轴的加速度,输出在多大程度上变动。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。