倾斜传感器的FAQQ加速度传感器交叉轴灵敏度的最大值为±5%时,测量轴的倾斜角度是多少?

A
±5%的交叉轴灵敏度相当于约2.8°的误差。Z轴与其他轴,例如X轴的角度是87.2°。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。