红外线传感器的FAQ

注意事项

检测距离会因为工作温度而变化吗?

会变化。焦电型红外线传感器的灵敏度,根据室温(传感器本身的温度)和对象的温度差而变化。由于温度差越小灵敏度越低,结果检测距离会缩短。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。