振动传感器的FAQQ冲击传感器的加速度测量分辨率如何?

A
分辨率取决于所使用的电路的半导体Amp特性以及所产生的噪声,因此不能一概而论,如果与特性良好的放大器组合,分辨率为10mG左右。
 G:加速度的单位,1G=9.80665m/s2
一般来说,3轴加速度传感器为1mG~10mG左右。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。