振动传感器的FAQQ消耗电流是多大?

A
因为冲击传感器不需要驱动电压,因此不存在消耗电流。但是外围电路会因为运算放大器等的IC而产生消耗电流。
运算放大器的消耗电流为数μA~数百μA
专用IC等的消耗电流为数mA左右。     
详情需要通过各元件的数据表确认。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。