振动传感器的FAQQ如果将0度产品和90度产品组合起来,可以进行2轴检测吗?

A
可以。如果使用00度产品和90度产品,可以进行X轴(或Y轴)和Z轴检测。
00LD和90LD属于灵敏度相同的商品。推荐在用2个传感器进行2轴检测时使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。