超声波传感器的FAQQ参考电路的电源是±15V,如何制作-15V的电源?

A
工序检查时一般使用双电源。双电源的一种制作方法是将变压器与二极管组合而成。
详情请单击此处链接在新窗口中打开

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。