压电振动板的FAQQ请告知关于压电振动板引线安装的推荐焊接安装方法。

A
■焊烙铁条件
余热:60 ~ 80゚C 、10秒以上

区域 温度 (℃) 时间 (秒以内)
电极 320 ~ 350 0.5
金属板 410 ~ 450 3.0
Diaphragm

■安装位置
因为焊点成为抑制振动的负荷,所以建议安装在距离压电振动板中心位置较远的地方。
此外,引线尽量使用细线(例如AWG32)。

(参考)压电声音元件应用手册

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q. 引线带压电振动板的处理有没有什么必须注意的事项?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。