压电振动板的FAQ

注意事项

请告知压电振动板的电机部分变成茶色的原因以及对产品的影响。

产品的电极使用了银,银与空气中的硫磺成分发生化学反应导致变色。这种情况下。会对可焊性产生不良影响,所以请先确认可焊性再进行使用。
压电振动板

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q. 压电振动板的处理有没有什么必须注意的事项?
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。