压电扩音器的FAQQ是否取得了ISO9001・ISO/TS16949认证?

A
声音元件的生产基地已经取得了认证。
各基地的认证书请点击这里确认。

(参考)ISO9001・ISO/TS16949认证取得状况

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。