热敏电阻的FAQ(常见问题解答)
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的FAQ
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的FAQ
特性
[NXF 系列]不同温度点的测试误差是多少?
根据品种不同而不同。比如说代表品种(NXFT15XH103F系列),温度范围在-40℃~+125℃时的温度误差不超过±2℃。其他品种的话,请联系我们后再个别回答。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
有
没有
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
发送
如您有产品相关的疑问,请点击“
联系我们
”进行咨询。
是否继续发送?
OK
Cancel
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/26
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/25
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/22
村田在深圳新建立了EMC-LAB(电磁兼容实验中心) 加强噪声对策方面的技术支持
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
查看全部