NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]使用超过规定最大电压的印加电压时会发生什么?

A

使用超出规定范围的电压可能会引起产品特性的劣化或直接损坏。请确认相关品名的详细特性后,使用规定范围内的电压。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。