NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]民生级和车规级产品的差别在哪?

A

比起民生级产品,车规级的使用温度范围更广且信赖性保证级别高,同时其制造工程管理也更严格。另外车规级产品可以就IATF16949规定,对顾客做到类似发行PPAP等品质要求对应。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。