PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]我的使用环境只能比额定的电压,电流大,请问该怎么选择和使用产品?

A

在使用温度范围界限以及电路设计上花点工夫的话可能可以达到使用要求。详情请直接联系咨询我公司。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。