PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]我想买来用在MRI设备离,请问PTC热敏电阻成分里有磁性材料存在吗?

A

贴片型PTC热敏电阻的主原料为TiBaO3,所以不含磁性材料。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。