正温度系数 (PTC) 热敏电阻“POSISTOR®”的FAQ

安装

[PTFM 系列]需要用金属螺丝的产品,旋转力的推荐值是多少?

PTFM04“POSISTOR®”的固定用力矩、推荐值为4~8kg。但是,固定螺丝时,引线和外壳之间不能用超过规定的9.8N力、需要固定PTC本体后实施。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。