通常情况下,振荡电路要求负载电容量约为3pF至2200pF,所以有很好频率特性的陶瓷电容器十分适合作振荡电路中的加载电容器。
CERALOCK的振荡频率随负载电容的变化而变化,因此,我公司推荐选择高精度、具有高Q值的温漂补偿、温度系数为“0”的CERALOCK (公差为“J”,温度特性为“CH”)。一般情况下,使用总公差为±20%的电容器不会有问题。总公差包括初始公差以及温度从-20°C升至80°C时产生的电容值变动。根据所使用的集成电路的情况,可能会出现异常振荡或停振的现象,但是这种现象很少见。
从村田公司的评价结果来看,在E6系统范围内,如果负载电容比推荐的常数增加或减少了两级,但仍能产生稳定的振荡,就不会出现任何问题。
由于振荡频率随负载电容的变化而变化,因此,必须确定当负载电容变化时,此设备是否能正常运转。