陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ请介绍产品保存时的注意点。

A
产品保存时的注意点
  • 温度-10~+40℃,相对湿度为15~85%,请不要保存在温湿度会发生剧烈变化的室内。
  • 产品的保质期是指在未开封,未开包装的情况下收到货物6个月的时间。请在收货后6个月内使用。超过6个月的话,请在确认焊料的可焊性之后再使用。
  • 保存在酸,碱,盐,有机气体,硫磺等化学气体的空气中会对焊料的可焊性产生劣化的不良影响,请避免保存在这类空气中。
  • 为了避免湿气和尘土,请避免直接放在地板上。
  • 请避免保存在阳关直射,过热和有振动的场所。
  • 开包装开封后想要进行长期的保存,根据保存的情况,有可能会出现焊料可焊性能的劣化。请开包装开封后尽快使用。
  • 如果产品掉下,会造成产品内部的陶瓷元件的破裂等因素,因此请将产品放在不易坠落的地方进行保存。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。