1. 驱动功率过高
如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。
这就是所谓的“跳变”或“激发性跳变”。由于驱动功率过高可能会造成这种现象。
如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。
如果是激发性跳变,振荡频率的温度特性可能会被扭曲。
为了避免发生激发性跳变,需要降低驱动功率。
措施1: |
增加阻尼电阻 |
|
增加阻尼电子,反相放大器的输出幅度会减小,实际驱动功率也会减小。
通过这样的调整,振荡幅度也会减小。因此,最好是检查一下振荡裕量是否超过了5倍。
此外,需要注意振荡幅度不能变得太小。 |
措施2: |
减小外部负载电容 |
|
减小外部负载电容,振荡电路阻抗会增加,实际驱动功率也会减小。 这样一来,由于负载电容减小,实际振荡频率会增加。 因此,最好是检查一下实际振荡频率是否位于想要的频率范围内。 |
2. 晶体谐振器特性异常
请检查频率-温度特性规格中是否含有负载晶体谐振器频率的温度特性。需要网络分析仪或阻抗分析仪来进行检查。
如果晶体谐振器特性正常,请检查振荡电路元件的温度特性。
3. 振荡电路元件温度特性的影响
如果温度变化造成了外部负载电容或寄生电容的变化,那么振荡频率会发生偏移。请检查它们的温度特性。