AMR传感器(磁性开关)的FAQQAMR传感器和磁簧开关有什么区别?

A
  • 磁簧开关是有机械触点的开关,所以存在触点寿命,且具有不耐冲击和振动的缺点。
    (交货后磁簧开关是否出现了动作不良现象?有可能是在搬动或安装等时受到了强烈冲击。)
  • AMR传感器比磁簧开关的抗冲击性更强,且尺寸也更小。
  • 无法大幅改变磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。
  • 由于AMR传感器的磁场检测方向与磁簧开关相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。可使用仿真工具提前确认是否可通过相同的磁铁运作。

    AMR仿真工具

  • 与此相对,AMR传感器内置开关电路,并且需要电源来驱动传感器。请注意布线数量不同或传感器内部产生消耗电流这一问题。

    详情请参阅AMR传感器(磁力开关)与其他方式的区别。

    磁力传感器 基础知识 AMR传感器(磁力开关)与磁簧开关的区别

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。