倾斜传感器的FAQQ什么是灵敏度、灵敏度误差?

A
灵敏度被定义为连接这2点的直线的斜率。这2点取决于-1g时和+1g时的输出。
灵敏度误差表示与连接上述2点直线斜率的相对偏差(%)。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。