振动传感器的FAQQ需要什么样的外围电路? 

A
由于冲击传感器将产生的电荷作为电压处理,因此必须使用电荷放大电路。需要的电路因用途而异,分为放大电路、灵敏度调整电路、滤波器调整电路。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。