超声波传感器的FAQQ重叠供纸检测时,会产生大量噪声,并且S/N下降。如何减少噪声?

A
请在传感器周围卷绕t0.2~0.3左右的铜箔,然后连接到电路的GND。或者在容许范围内提高驱动信号,并提高发送音压后使用。届时,如果增加驱动波数,可能会出现振动不稳定、声波紊乱的现象,灵敏度反而会下降,因此请勿在6波以上驱动。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。