超声波传感器的FAQQ例如:用遥控器以40kHz的电波通信时,是否与声波相互干扰影响?只与声音发生干扰吗?

A
声波与电波不会相互干扰。
但是,40kHz的信号线如果通向超声波传感器的近旁,其噪声就可能会重叠到超声波传感器上,使S/N下降。尤其是接收侧传感器的信号线为高抗阻,因此建议以最短的长度连接并屏蔽,以减少串扰和外来噪声的影响。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。