超声波传感器的FAQQ对健康有影响吗? 超声波会影响人体和动物(宠物)的健康吗?

A
并没有限制空中传播超声波音量的法律。作为一般准则,由于据说长时间处于105~115dB以上的超声波中,可能会带来耳鸣和不适感,因此建议使用的距离范围不要超过上述准则。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。