NTC热敏电阻的FAQQ[NXF 系列]不同温度点的测试误差是多少?

A

根据品种不同而不同。比如说代表品种(NXF*15XH103F系列),温度范围在−40°C~+125°C时的温度误差不超过±2°C。其他品种的话,请联系我们后再个别回答。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。