NTC热敏电阻的FAQQ[NXR 系列]超过最大工作电流时,对产品是否有影响?

A
流过NTC热敏电阻的电流,如果超过最大工作电流,温度检测的精度会降低。请在最大工作电流范围内使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。