NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]请告诉我贴片型热敏电阻手动焊接时的条件。

A

预热150°C,1~2分钟,功率20W以下。使用焊头直径在φ3mm以下的电烙焊将其温度设定在280°C以下,在10秒内完成焊锡。请不要用焊头直接触碰热敏电阻的陶瓷体部分。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。